QGH1336306-06

电能质量(适用于 PM1130H / PM1140H)

该测量仪可为所有电压和电流输入提供完整的谐波失真测量、记录和实时报告,高达 15 次谐波(取决于所选的接线配置)。

测量仪提供下列电力质量测量:

  • (根据选择的接线配置显示线或相)电流和电压总谐波失真 (THD%)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?