QGH1336306-06

区块间隔需量

对于区块间隔需量方法类型,需要指定测量仪用于需量计算的周期间隔(或区块)。

选择∕配置测量仪如何处理该间隔,有下列方法可供选择:

类型 描述
定时滑动区块 选择从 1 到 60 分钟的一个间隔(增量为 1 分钟)。如果间隔介于 1 至 15 分钟之间,则需量计算每 15 秒更新一次。如果间隔介于 16 至 60 分钟之间,则需量计算每 60 秒更新一次。测量仪显示最后一个完成间隔的需量值。
定时区块 选择从 1 到 60 分钟的一个间隔(增量为 1 分钟)。测量仪在各个间隔结束时计算并更新需量。
定时滚动区块 选择间隔和次间隔。次间隔必须是间隔的均分值(例如,15 分钟间隔分为 3 个 5 分钟的次间隔)。需量在每个次间隔结束时更新。测量仪显示最后一个完成间隔的需量值。

区块间隔需量示例

下列示图显示了使用区块间隔方法计算功率需量的各种方式。在本示例中,间隔设置为 15 分钟。

定时滑动区块

定时区块

定时滚动区块

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?