QGH1336306-06

需量(适用于 PM1130H / PM1140H)

该测量仪在最大值(峰值)需量出现时可通过计数器提供上次、当前和最大(峰值)需量值和时标。

该测量仪支持标准需量计算方法,包括滑动区块、固定区块和滚动区块方法。

峰值需量寄存器可手动复位(受密码保护)或通过通讯复位。

需量测量包括:

  • 需量(总):W、VAR、VA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?