QGH1336306-06

精度验证测试所需的脉冲计算

精度验证测试设备通常要求指定特定测试期所需的脉冲数量。

参考测试设备通常要求您指定持续时间为“t”秒的测试期所需的脉冲数量。通常,所需的脉冲数量至少为 25 个脉冲,测试持续时间大于 30 秒。

使用以下公式计算所需的脉冲数量:

脉冲数量 = P总 x K x t/3600

其中:

  • P总 = 总瞬时功率(单位为千瓦 (kW))

  • K = 测量仪的脉冲常量设置(单位为每 kWh 脉冲数)

  • t = 测试持续时间(单位为秒,通常大于 30 秒)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?