QGH1336306-06

注意事项

FCC

本设备已经过充分测试,结果表明其符合 FCC 规定第 15 部分对 A 类数字设备的限制。这些限制旨在合理防范本设备在商业环境中运行时的有害干扰。本设备生成、使用并且会辐射射频能量,如果不依据说明手册安装和使用,可能会对无线电通讯造成有害干扰。本设备在住宅区运行可能会导致有害干扰,此时要求用户自担费用纠正该干扰。

已警告用户,未获得 Schneider Electric 明确批准的任何更改或修改,可能会使用户无法操作设备。

本数字设备遵从 CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) 标准。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?