DM 页面(适用于 PM1130H / PM1140H)
若要查看 DM 参数:
- 从主页中,使用向上或向下按钮导航至 DM。
- 按确定。
- 按向上或向下按钮导航至下一个 DM 参数。
- 按向左按钮退出。

| 显示屏上的名称 | 描述 |
|---|---|
| d.W | 显示有功功率的上一个需量值。 |
| d.VA | 显示视在功率的上一个需量值。 |
| d.VAR | 显示无功功率的上一个需量值。 |
| Rd | 显示上升需量值。 |
| tR | 显示剩余时间,例如:mm:ss
注: 剩余时间显示为 2 位的分钟数和
2 位的秒数。
|
| md.u | 显示电力部门的最大需量值。 |
| md.oc | 显示电力部门的最大需量发生时间。 |
| md.G | 显示其他来源的最大需量。 |
| md.oc | 显示其他来源的最大需量发生时间,例如
hhhhhh:mm
注: 最大需量发生时间显示为
6 位的小时数和 2 位的分钟数。
|
注: 根据在 Demand 设置下所选的功率类型,DM 显示 DM W、DM VA 或 DM VAR。