QGH1336306-06

RMS 页面

若要查看 RMS 参数:

  1. 主页 (RMS) 中,使用向上向下按钮导航至 RMS
  2. 确定
  3. 向上向下按钮导航至下一个 RMS 参数。
  4. 向左按钮退出。

PM1130H / PM1140H

EM6438H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?