NHA2779004-11

Paramètres d’affichage

L’appareil affiche différents paramètres relatifs au réseau électrique.
Groupe de mesures Paramètres mesurés
Mesures du système Vavg, kVA, F, Iavg, kW, In, PFavg, kVAR, Iunb
Mesures par phase VL-N, VL-L, I, kVA, kW, kVAR, PF, VTHD, ITHD
Mesures de valeurs moyennes DM, PrsDM, PrdDM, MD
RTC / IO Date et heure
NOTE: RTC s’applique uniquement aux appareils équipés d’un port RS-485. Les appareils avec POP ne prennent pas en charge cette fonction.

L’appareil offre des E/S logiques et analogiques.

NOTE: Seul le modèle PM2130 offre la fonction d’E/S. Les autres variants à voyant LED n’offrent pas la fonction d’E/S.
Mesures énergie

kWh (énergie active) : Fournis / reçus

kVAh (énergie apparente) : Fournis / reçus

kVARh (énergie réactive) : Fournis / reçus

NOTE: Lorsque le voyant LED « x 1000 » est allumé, multipliez la valeur affichée par 1000 pour obtenir la valeur réelle.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?