NHA2779006-11

Anzeigeparameter

Das Messgerät zeigt verschiedene Stromnetzmessungen an.
Messgruppe Gemessene Parameter
Systemmessungen Vavg, kVA, F, Iavg, kW, In, PFavg, kVAR, Iunb
Phasenmessungen VL-N, VL-L, I, kVA, kW, kVAR, PF, VTHD, ITHD
Mittelwertmessungen DM, PrsDM, PrdDM, MD
RTC / IO Datum und Uhrzeit
HINWEIS: Die Echtzeituhr ist nur für Messgeräte mit einer RS-485-Kommunikationsschnittstelle verfügbar. Messgeräte mit POP unterstützen diese Funktion nicht.

Das Messgerät unterstützt digitale und analoge E/A.

HINWEIS: Die E/A-Funktion wird nur vom Messgerätmodell PM2130 unterstützt. Andere LED-Varianten bieten keine Unterstützung für die E/A-Funktion.
Energiemessungen

kWh (Wirkenergie): Geliefert/Bezogen

kVAh (Scheinenergie): Geliefert/Bezogen

kVARh (Blindenergie): Geliefert/Bezogen

HINWEIS: Wenn die LED-Anzeige „x 1000“ aufleuchtet, muss der angezeigte Wert mit „1000“ multipliziert werden, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?