NHA2779005-11

Parámetros de la pantalla

La central de medida muestra varias mediciones del sistema de alimentación.
Grupo de mediciones Parámetros medidos
Mediciones del sistema Vavg, kVA, F, Iavg, kW, In, PFavg, kVAR, Iunb
Mediciones de fases VL-N, VL-L, I, kVA, kW, kVAR, PF, VTHD, ITHD
Mediciones de demanda DM, PrsDM, PrdDM, MD
RTC / E/S Fecha y hora
NOTA: RTC solo es aplicable a las centrales de medida con comunicaciones RS-485. Las centrales de medida con POP no son compatibles con esta función.

La central de medida admite E/S digitales y analógicas.

NOTA: Únicamente el modelo de central de medida PM2130 admite E/S. La función IO (E/S) no es compatible con otras variantes LED.
Mediciones de energía

kWh (energía activa): Suministrada/Recibida

kVAh (energía aparente): Suministrada/Recibida

kVARh (energía reactiva): Suministrada/Recibida

NOTA: Cuando el indiciador LED x1000 se enciende, multiplique el valor visualizado por 1000 para obtener el valor real.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?