NHA2779006-12

Energiemessungen

Das Messgerät bietet umfassende bidirektionale Energiemessdaten über 4 Quadranten.

Das Messgerät speichert alle kumulierten Wirk-, Blind- und Scheinenergiemesswerte im nichtflüchtigen Speicher:

  • kWh, kVARh, kVAh (geliefert)

  • kWh, kVARh, kVAh (empfangen)

  • Nettowerte kWh, kVArh und kVAh (geliefert – empfangen)

  • Absolutwerte kWh, kVArh und kVAh (geliefert + empfangen)

Alle Energieparameter geben den Gesamtwert für alle drei Phasen an.

HINWEIS: Basierend auf der Energieskala-Auswahl werden bei einem Überlauf der Energieparameterwerte kWh, kVARh, kVAh (geliefert) oder kWh, kVARh, kVAh (empfangen) bei 999999999,999 alle Energieparameterwerte zurückgesetzt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.