NHA2779005-11

Mediciones de energía

La central de medida proporciona mediciones de energía completamente bidireccionales por cuatro cuadrantes.

La central de medida almacena en la memoria no volátil todas las mediciones de energía activa, reactiva y aparente acumulada:

  • kWh, kVARh, kVAh (suministrados)

  • kWh, kVARh, kVAh (recibidos)

  • kWh, kVARh y kVAh netos (entregados − recibidos)

  • kWh, kVARh y kVAh absolutos (suministrados + recibidos)

Todos los parámetros de energía representan el total de las tres fases.

NOTA: En función de la selección de escala de energía, cuando los kWh, kVARh, kVAh (suministrados) o los kWh, kVARh, kVAh (recibidos) de los parámetros de energía alcanzan el valor máximo de 999999999,999, el valor de todos los parámetros de energía se restablece.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?