NHA2779004-11

Mesures d'énergie

L’appareil fournit un comptage bidirectionnel à quatre quadrants.

L’appareil stocke en mémoire non volatile toutes les mesures accumulées d’énergie active, réactive et apparente :

  • kWh, kVARh, kVAh (fournis)

  • kWh, kVARh, kVAh (reçus)

  • kWh, kVARh et kVAh net (fournis – reçus)

  • kWh, kVARh et kVAh absolu (fournis – reçus)

Tous les paramètres d’énergie représentent le total des trois phases.

REMARQUE : Selon la sélection de l’échelle d’énergie, lorsque l’un des paramètres d’énergie kWh, kVARh, kVAh (fournis) ou kWh, kVARh, kVAh (reçus) déborde à 999999999,999, la valeur de tous les paramètres d’énergie est remise à zéro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?