NHA2779005-11

Central de medida de montaje en panel

La parte posterior de la central de medida admite varias conexiones con sistemas de alimentación.
A Terminales de alimentación auxiliar (suministro) (L+, L-)
B Terminales de tensión de entrada (V1, V2, V3, VN)
C Ranura de E/S opcional (solo para PM2130)
D Terminales de intensidad de entrada (I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-)
E Terminales de comunicaciones RS-485 (D0, D1, SHLD, 0V)/POP (D1+, D1-)
F Junta
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?