NHA2779004-11

Appareil à monter en tableau

L’arrière de l’appareil permet différentes options de connexion au réseau électrique.
A Bornes d’alimentation auxiliaire (alimentation dédiée) (L+, L–)
B Bornes d’entrée de tension (V1, V2, V3, VN)
C Logement d’E/S en option (PM2130 uniquement)
D Bornes d’entrée de courant (I1+, I1–, I2+, I2–, I3+, I3–)
E Port RS-485 (D0, D1, SHLD, 0V) / Bornes POP (D1+, D1–)
F Joint statique
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?