NHA2779006-11

Bedienfeld-Messgerät

Auf der Rückseite des Messgeräts können verschiedene Stromnetzanschlüsse vorgenommen werden.
A Hilfsspannungsklemmen (Steuerspannung) (L+, L-)
B Eingangsspannungsklemmen (V1, V2, V3, VN)
C Optionaler E/A-Steckplatz (nur für PM2130)
D Eingangsstromklemmen (I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-)
E RS-485-Kommunikationsschnittstelle (D0, D1, SHLD, 0V) / POP-Klemmen (D1+, D1-)
F Dichtung
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?