Diagnosebildschirme
Bildschirme | Beschreibung | |
---|---|---|
All LEDs on | Beim Aufrufen des Diagnosebildschirms leuchten alle LEDs auf dem Front-Bedienfeld auf. Auf dem Display werden vier Achten (8888), vier Dezimalpunkte (....) pro Zeile, Negativindikatoren und Parameter-LEDs angezeigt. Das ist ein Hinweis, dass die LEDs und das Display des Front-Bedienfelds ordnungsgemäß funktionieren. | |
Meter Model | Zeigt die Modellnummer des Messgeräts an. | |
Serial number |
Zeigt die Seriennummer des Messgeräts an, zum Beispiel „SN.0500005174“.
HINWEIS: Halten
Sie die Seriennummer Ihres Messgeräts bereit, wenn Sie sich für
Hilfe an den technischen Support wenden.
|
|
OS version | Zeigt die Versionsnummer des Betriebssystems an, beispielsweise „OS 1.00.0“. | |
RS version | Zeigt die Reset-Versionsnummer (Boot-Code) an, zum Beispiel „RS 1.00.0“. | |
Diagnostics error code | Zeigt die Fehlercodes des Messgeräts
zu Diagnosezwecken an.
Beispiel: 0041 ist der Fehlercode für einen Energieimpulsausgangs-Überlauf. |
|
Run hours | Geliefert/Import | Zeigt den Zeitraum an, für den die Last geliefert wurde. Dieser Zähler wird kumuliert, solange die Last aktiv ist. |
Bezogen/Export | Zeigt den Zeitraum an, für den die Last empfangen wurde. Dieser Zähler wird kumuliert, solange die Last aktiv ist. | |
On hours | Zeigt den Zeitraum an, für den die Hilfsspannungsversorgung des Power Meters eingeschaltet war, unabhängig von den Spannungs- und Stromeingängen. | |
Interruptions | Anzahl der Spannungsversorgungsausfälle, d. h. die Anzahl der Unterbrechungen der Hilfsspannungsversorgung. Wenn die Hilfsspannungsversorgung des Power Meters von einer USV bereitgestellt wird, ist der INTR-Wert (Anzahl der Unterbrechungen) null (solange die USV eingeschaltet bleibt), selbst wenn die Spannungssignale von Zeit zu Zeit ausfallen. | |
RS-485 | Kommunikationsfehlercode | Zeigt die Kommunikationsfehler des Messgeräts an. |
Bildschirm mit Kommunikationseinstellungen | Zeigt Geräte-ID, Baudrate und Paritätswerte des Messgeräts an. | |
IO | Zeigt den Typ der verwendeten E/A-Karte
an.
HINWEIS: Nur das PM2130 unterstützt externe E/A-Karten. Andere
Varianten des Messgeräts der PM2100-Reihe unterstützen keine
E/A-Karte.
|