Pantallas de diagnósticos
| Pantallas | Descripción | |
|---|---|---|
| All LEDs on | Al acceder a la pantalla de diagnósticos, todos los LED del panel frontal se iluminan. La pantalla muestra cuatro ochos (“8888”), cuatro separadores decimales (“....”) por línea, indicadores negativos e indicadores LED de parámetros. Esto significa que los LED del panel frontal y la pantalla funcionan correctamente. | |
| Modelo de central de medida | Muestra el número de modelo de la central de medida. | |
| Número de serie |
Muestra el número de serie de la central de medida, por ejemplo, SN.0500005174.
NOTA: Asegúrese
de tener a mano la información del número de serie de su
central de medida cuando se ponga en contacto con el departamento
de Soporte técnico para solicitar ayuda.
|
|
| Versión de sistema operativo | Muestra el número de versión del sistema operativo, por ejemplo, SO 1.00.0. | |
| Versión de RS | Muestra el número de versión de restablecimiento (código de arranque), por ejemplo, RS 1.00.0. | |
| Códigos de error de diagnósticos | Muestra los códigos de error de
la central de medida para fines de diagnóstico.
Ejemplo: 0041 es el código de error de salida de impulsos de energía excesiva. |
|
| Horas de funcionamiento | Suministrada/importada | Indica el periodo en el que se ha suministrado la carga. Este contador acumula datos mientras la carga esté activa. |
| Recibida/exportada | Indica el periodo en el que se ha recibido la carga. Este contador acumula datos mientras la carga esté activa. | |
| Duración de la alimentación encendida en horas | Indica el periodo durante el cual la fuente de alimentación auxiliar de la central de medida permanece encendida, con independencia de las entradas de tensión e intensidad. | |
| Interrupciones | Número de cortes de alimentación, es decir, el número de interrupciones que ha sufrido la alimentación auxiliar. Si la alimentación auxiliar de la central de medida procede de una fuente de alimentación ininterrumpida (SAI), INTR (número de interrupciones) será cero mientras la SAI permanezca encendida, aunque las señales de tensión cesen de forma periódica. | |
| RS-485 | Código de error de comunicaciones | Muestra los errores de comunicaciones de la central de medida. |
| Pantalla de ajustes de comunicaciones | Muestra el identificador de la unidad, la velocidad en baudios y los valores de paridad de la central de medida. | |
| E/S | Muestra el tipo de tarjeta de E/S utilizada.
NOTA: Únicamente el modelo PM2130 es compatible con tarjetas
de E/S externas. El resto de las variantes de la central de medida
de la serie PM2100 no aceptan tarjetas de E/S.
|
|