Écrans Diag
| Écrans | Description | |
|---|---|---|
| All LEDs on | Lorsque vous accédez à l’écran Diag, tous les voyants LED du panneau avant s’allument. L’écran affiche quatre huits (8888), quatre points décimaux (....) par ligne, les indicateurs négatifs et les voyants LED de paramètre. Cela indique le bon fonctionnement des voyants LED et de l’afficheur en face avant. | |
| Meter Model | Indique le numéro de modèle de l’appareil. | |
| Serial number |
Affiche le numéro de série de l’appareil, par exemple SN.0500005174.
NOTE: Si vous
contactez le support technique, vous devrez indiquer le numéro
de série de l’appareil.
|
|
| OS version | Indique le numéro de version du système d’exploitation, par exemple « OS 1.00.0 ». | |
| RS version | Indique le numéro de version de réinitialisation (code d’amorçage), par exemple « RS 1.00.0 ». | |
| Diagnostics error code | Affiche les codes d’erreur pour
le diagnostic de l’appareil.
Par exemple : 0041 est le code d’erreur pour le dépassement d’énergie sur la sortie à impulsions. |
|
| Run hours | Delivered / Import | Indique la période pendant laquelle la charge a été fournie. Ce compteur accumule les données tant que la charge est sous tension. |
| Received / Export | Indique la période pendant laquelle la charge a été reçue. Ce compteur accumule les données tant que la charge est sous tension. | |
| On hours | Indique la période pendant laquelle l’alimentation auxiliaire de l’appareil est en marche, quelles que soient les entrées de tension et de courant. | |
| Interruptions | Nombre de coupures d’alimentation, c’est-à-dire le nombre d’interruptions de l’alimentation auxiliaire. Si l’alimentation auxiliaire du Power Meter est fournie par un onduleur, la valeur INTR (nombre d’interruptions) sera zéro (tant que l’onduleur est sous tension), même si les signaux de tension disparaissent parfois. | |
| RS-485 | Code d’erreur de communication | Affiche les erreurs de communication de l’appareil. |
| Écran des paramètres de communication | Affiche l’ID d’unité, la vitesse de transmission et la parité de l’appareil. | |
| IO | Indique le type de carte E/S utilisée.
NOTE: Seul le PM2130 permet d’utiliser des cartes E/S externes.
Les autres variants PM2100 ne prennent pas en charge les cartes E/S.
|
|