NHA2779005-11

Edición de parámetros de configuración

Puede editar los distintos parámetros de medición según sea convenga.
  1. Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para acceder a la Configuración.
  2. Especifique la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.
  3. Pulse OK.
  4. Pulse el botón de flecha arriba o abajo para seleccionar un parámetro a fin de editarlo.
    El parámetro seleccionado hace parpadear el dígito, valor o separador decimal que desea establecer (la central de medida determina automáticamente qué opción debe hacer parpadear para su edición, según el parámetro).
  5. Incremente o reduzca el valor del dígito, desplace el separador decimal o seleccione un valor de una lista preprogramada ayudándose de los botones de flecha arriba o abajo.
  6. Pulse OK tras realizar los cambios deseados.
  7. Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para salir de la pantalla de configuración.
  8. Pulse Yes para guardar los ajustes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?