NHA2779004-11

Modifier les paramètres de configuration

Vous pouvez modifier différents paramètres de mesure selon besoin.
  1. Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour accéder à l’écran de configuration.
  2. Entrez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.
  3. Appuyez sur OK.
  4. Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour sélectionner un paramètre à modifier.
    Le chiffre, la valeur ou le point décimal à modifier clignote (l’appareil détermine automatiquement l’option à faire clignoter pour l’édition, selon le paramètre).
  5. Augmentez ou réduisez la valeur du chiffre, déplacez le point décimal ou sélectionnez une valeur dans une liste préprogrammée à l’aide du bouton Haut ou Bas.
  6. Appuyez sur OK pour confirmer votre modification.
  7. Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour sortir du mode configuration.
  8. Cliquez sur Oui pour sauvegarder vos paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?