NHA2779006-12

Einrichtungsparameter bearbeiten

Sie können verschiedene Messparameter nach Bedarf bearbeiten.
  1. Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um „Setup“ aufzurufen.
  2. Geben Sie das Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet 0000.
  3. Drücken Sie auf „OK“.
  4. Drücken Sie die Auf- oder Abwärtstaste, um einen Parameter für die Bearbeitung auszuwählen.
    Im ausgewählten Parameter blinkt die Ziffer, der Wert oder der Dezimalpunkt, die bzw. der eingestellt werden muss (das Messgerät bestimmt je nach Parameter automatisch, welche Option blinkt, um bearbeitet zu werden).
  5. Erhöhen oder verringern Sie mithilfe der Auf- und Abwärtstasten den Wert der Ziffer, verschieben Sie den Dezimalpunkt oder wählen Sie einen Wert aus einer vorprogrammierten Liste aus.
  6. Drücken Sie auf „OK, sobald Sie die erforderlichen Änderungen vorgenommen haben.
  7. Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um „Setup“ zu beenden.
  8. Wählen Sie „Yes“ aus, um Ihre Einstellungen zu speichern.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.