NHA2779006-11

Mittelwerte auf dem Einrichtungsbildschirm anzeigen

Auf dem Messgerät können die Leistungs- und Strommittelwerte im Einrichtungsmodus bearbeitet werden:
  1. Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um „Setup“ aufzurufen.
  2. Geben Sie das Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet 0000.
  3. Drücken Sie auf „OK“.
  4. Drücken Sie auf die Abwärtstaste, um den Parameter „Pd“ (Leistungsmittelwert) oder „Ad“ (Strommittelwert) auszuwählen.
  5. Drücken Sie auf „OK“.
  6. Drücken Sie auf die Abwärtstaste, um die erforderlichen Werte aus der vorhandenen Liste auszuwählen.
  7. Drücken Sie auf „OK“.
  8. Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um „Setup“ zu beenden.
  9. Wählen Sie „Yes“ aus, um Ihre Einstellungen zu speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?