NHA2779005-11

Visualización de valores de demanda en la pantalla de configuración

La central de medida permite editar la demanda de potencia e intensidad a través del modo de configuración.
  1. Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para acceder a la Configuración.
  2. Especifique la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.
  3. Pulse OK.
  4. Mantenga pulsado el botón de flecha abajo para seleccionar el parámetro Pd (demanda de potencia) o Ad (demanda de intensidad).
  5. Pulse OK.
  6. Pulse el botón de flecha abajo para seleccionar los valores que desee de la lista existente.
  7. Pulse OK.
  8. Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para salir de la pantalla de configuración.
  9. Pulse Yes para guardar los ajustes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?