NHA2779004-11

Visualisation des valeurs moyennes dans l’écran de configuration

L’appareil permet de modifier la valeur moyenne de puissance et de courant via le mode de configuration.
  1. Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour accéder à l’écran de configuration.
  2. Entrez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.
  3. Appuyez sur OK.
  4. Appuyez sur le bouton Bas pour sélectionner le paramètre Pd (valeur moyenne de puissance) ou Ad (valeur moyenne de courant).
  5. Appuyez sur OK.
  6. Appuyez sur le bouton Bas pour sélectionner les valeurs requises dans la liste.
  7. Appuyez sur OK.
  8. Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour sortir du mode configuration.
  9. Cliquez sur Oui pour sauvegarder vos paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?