DOCA0157IT-09

Codici di eccezione Modbus TCP/IP

Risposte di eccezione

Le risposte di eccezione emesse dal client o da un server possono essere il risultato di errori di elaborazione dati. Dopo una richiesta dal client, può verificarsi uno degli eventi seguenti:

  • Il server, se riceve una richiesta dal client senza errori di comunicazione e la gestisce correttamente, invia una risposta normale.

  • Il server, se non riceve la richiesta dal client a causa di un errore di comunicazione, non invia una risposta. Il programma client si conclude applicando una condizione di ritardo alla richiesta.

  • Il server, se riceve la richiesta dal client, ma rileva un errore di comunicazione, non invia una risposta. Il programma client si conclude applicando una condizione di ritardo alla richiesta.

  • Se il server riceve la richiesta dal client senza errori di comunicazione ma non può gestirla (ad esempio, la richiesta consiste nel leggere un registro che non esiste), il server restituisce una risposta di eccezione per informare il client della natura dell'errore.

Frame di eccezione

Il server invia un frame di eccezione al client per indicare una risposta di eccezione. Una risposta di eccezione è costituita da quattro campi:

Campo

Definizione

Dimensione

1

Numero server

1 byte

2

Codice della funzione di eccezione

1 byte

3

Codice di eccezione

n byte

4

Controllo

2 byte

Gestione delle eccezioni Modbus

Il frame di risposta di eccezione è composto da due campi che lo distinguono da un normale frame di risposta:

  • Il codice funzione della risposta di eccezione è lo stesso della richiesta originale più 128 (0x80).

  • Il codice di eccezione dipende dall'errore di comunicazione rilevato dal server.

La tabella seguente descrive i codici di eccezione gestiti dai dispositivi wireless del gateway PowerTag Link:

Codice di eccezione

Nome

Descrizione

01

Funzione illegale

Il codice funzione ricevuto nella richiesta non è un'azione consentita per il server. È possibile che il server si trovi in uno stato non adatto ad elaborare una richiesta specifica.

02

Indirizzo dati illegale

L'indirizzo dati ricevuto dal server non è un indirizzo consentito per il server.

03

Valore dati illegale

Il valore del campo dati richiesto non è un valore consentito per il server.

04

Guasto dispositivo server

Il server non può eseguire l'azione richiesta a causa di un errore irreversibile.

06

Dispositivo server occupato

Il server è occupato nell'elaborazione di un altro comando. Il client dovrà inviare la richiesta quando il server sarà libero.

NOTA: Per ulteriori informazioni, una descrizione dettagliata del protocollo Modbus è disponibile su www.modbus.org.

Accesso alle variabili

Una variabile Modbus può avere i seguenti attributi:

  • Sola lettura

  • Lettura/scrittura

  • Sola scrittura

NOTA: un tentativo di scrivere su di una variabile di sola lettura genera una risposta di eccezione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?