DOCA0157IT-09

Dispositivi di comunicazione Wireless

Descrizione

I dispositivi di comunicazione wireless che è possibile collegare al gateway PowerTag Link sono:

  • A9MEM152● o A9MEM154●, PowerTag Energy M63

  • A9MEM156● o A9MEM157●, PowerTag Energy F63 e P63

  • A9MEM1580, PowerTag Energy F160

  • A9MEM159●, PowerTag Energy Rope

  • LV43402●, PowerTag Energy M250/M630

  • A9XMC●D3, moduli di controllo PowerTag

  • SMT10020, sensore HeatTag

  • A9XMWRD, display PowerTag Link

Per ulteriori informazioni sui dispositivi di comunicazione wireless, consultare CA908058E PowerTag Energia – Guida alla selezione.

Principio di installazione dei dispositivi wireless

Il gateway PowerTag Link è installato in modo che i dispositivi di comunicazione wireless siano distribuiti attorno al gateway. Si consiglia di installare il gateway PowerTag Link al centro del quadro. La distanza tra i dispositivi di comunicazione wireless e il gateway deve essere inferiore a 3 metri per l'installazione in pannelli di plastica semplici (ad esempio, il pannello Kaedra) fino ai quadri metallici a più colonne (senza partizioni, forma 2) (ad esempio, pannello PrismaSet).

NOTA: È possibile un'interruzione della qualità del segnale di radiofrequenza se i dispositivi di comunicazione wireless sono installati in un altro quadro (in particolare se l'armadio ha sportello e partizioni metalliche).

Per ulteriori informazioni sull'installazione del dispositivo wireless, consultare DOCA0194EN PowerTag Sistema – Guida per la messa in servizio e progettazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?