DOCA0157IT-09

Operazione di ripristino

È possibile sostituire un gateway PowerTag Link non funzionante o difettoso con uno nuovo e ripristinare l'impostazione se il file di backup è stato precedentemente generato al termine del processo di messa in servizio.

Per eseguire il ripristino e la configurazione, seguire la procedura indicata nella tabella:

Passo

Azione

1

Aprire la pagina Web di PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Manutenzione > Backup e ripristino.

4

Fare clic su Sfoglia per selezionare il file di backup.

5

Fare clic sul pulsante Backup per ripristinare la configurazione.

  • Convalidare l'operazione di ripristino nella finestra di conferma a comparsa e fare clic su .

  • Attendere il completamento del processo di ripristino.

NOTA: la funzione Backup e ripristino è valida esclusivamente per lo stesso codice prodotto di gateway PowerTag Link, quindi è possibile applicare un file di backup solo da un A9XWD20 a un A9XWD20 e non da un A9XMWD20 a un A9XMWD100.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?