DOCA0157IT-09

Display PowerTag Link

Presentazione

Il display PowerTag Link è in grado di monitorare i dati dai dispositivi wireless abbinati allo stesso gateway PowerTag Link. Può visualizzare solo i dati di monitoraggio dai sensori PowerTag Energy.

Periodo di aggiornamento

Il periodo di aggiornamento massimo del display PowerTag Link è:

  • minimo 30 secondi quando il periodo di comunicazione wireless del sensore PowerTag Energy è impostato a meno di 30 secondi

  • uguale al periodo di comunicazione wireless del sensore PowerTag Energy quando il periodo di comunicazione wireless è impostato a più di 30 secondi

NOTA:
  • Assegnare un nome di asset al display PowerTag Link per evitare confusione quando si utilizzano più gateway PowerTag Link e display PowerTag Link.

  • Dopo aver finalizzato la configurazione del display PowerTag Link, possono essere necessari fino a 10 minuti per la visualizzazione del nome dell'asset sullo schermo. Questa funzionalità è possibile tramite le pagine Web PowerTag Link.

Display PowerTag Link accoppiato al gateway PowerTag Link

Il display PowerTag Link accoppiato con un gateway PowerTag Link è in grado di monitorare:

  • Misurazioni da 19 sensori PowerTag Energy max

  • Allarmi da 19 dispositivi wireless max

Display PowerTag Link accoppiato al gateway PowerTag Link HD

Il display PowerTag Link accoppiato a un gateway PowerTag Link HD è in grado di monitorare:

  • Misurazioni da 20 sensori PowerTag Energy max

  • Allarmi da 99 dispositivi wireless max

I 20 sensori PowerTag Energy monitorati dal display PowerTag Link sono i sensori con i primi 20 indirizzi Modbus.

Per assegnare l'indirizzo Modbus dei sensori PowerTag Energy, vedere Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web.

NOTA:
  • La sequenza dell'indirizzo Modbus permette di ottenere lo stesso ordinamento dei dispositivi sul display PowerTag Link, da considerare per l'integrazione del sistema come SCADA e BMS.

  • I sensori PowerTag Energy sono selezionati in base agli indirizzi Modbus. I 20 indirizzi Modbus inferiori sono selezionati per la visualizzazione.

Descrizione

A
Pulsante ESC
B
Pulsanti di navigazione
C
Pulsante OK
D
Display LCD
NOTA: se non si utilizzano i pulsanti del display PowerTag Link per 5 minuti, lo schermo passa automaticamente alla modalità di Standby.

Struttura dei menu

Lo schema di seguito illustra la struttura dei menu del display PowerTag Link:

Il menu Carichi visualizza l'elenco dei sensori PowerTag Energy identificati dal Nome asset dei sensori PowerTag Energy da configurare.

Allarmi sul display PowerTag Link

La tabella seguente illustra i vari allarmi visualizzati sul display PowerTag Link:

Dispositivo wireless

Descrizione dell'allarme

Tipo di allarme

Messaggio di allarme sul display

Sensore PowerTag Energy

Sovracorrente

Generico

Riga 1: Nome asset

Riga 2: Sovracorrente

Perdita di tensione

Generico

Riga 1: Nome asset

Riga 2: Perdita di tensione

Sensore HeatTag

Temperatura oltre soglia

Specifico

Riga 1: Nome asset

Riga 2: T°>soglia

Umidità relativa oltre soglia

Specifico

Riga 1: Nome asset

Riga 2: RH%>soglia

Modulo di controllo PowerTag

Allarme generato quando viene modificato lo stato di un ingresso digitale

Specifico

Riga 1: PTS ID N, dove N è l'indirizzo Modbus del modulo di controllo PowerTag

Riga 2: Interruttore D-In

Gli allarmi dei sensori PowerTag Energy vengono generati automaticamente. Gli allarmi dei moduli di controllo PowerTag e dei sensori HeatTag devono essere configurati in modo specifico.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione degli allarmi specifici, vedere Pagina Configurazione allarme.

Procedura di messa in servizio

  1. Alimentare il display PowerTag Link.

    Risultato: Il display PowerTag Link è acceso e viene visualizzata la schermata seguente.

  2. Abbinare il display PowerTag Link al gateway PowerTag Link. Vedere Procedura di configurazione di PowerTag Energy ●63 e M250/630 con la pagina Web.

    Risultato: al termine dell'accoppiamento, nel menu Carichi viene visualizzato un elenco vuoto dei nomi di asset.

NOTA: La sincronizzazione dell'elenco dei nomi di asset dei sensori PowerTag Energy e la visualizzazione nel menu Carichi richiedono fino a 10 minuti.

Al termine della sincronizzazione, il display PowerTag Link è pronto per l'uso.

Procedura di annullamento della messa in servizio locale

L'annullamento della messa in servizio locale può essere effettuata solo quando il display PowerTag Link perde la comunicazione con il gateway.

  1. Fare clic su Menu principale > Impostazioni > Annullamento messa in servizio.

    Risultato: viene visualizzata una schermata con una ruota che gira e il dispositivo viene disaccoppiato.

  2. Se il passaggio precedente non riesce, annullare la messa in servizio del display attraverso il gateway PowerTag Link. Per ulteriori informazioni sull'annullamento della messa in servizio, vedere Disassociazione dei dispositivi wireless con la pagina Web.

    NOTA: per sapere se il display PowerTag Link ha perso la comunicazione, fare clic su Menu principale > Diagnostica > Stato della comunicazione.

    La perdita della comunicazione è indicata con un LED rosso virtuale. Sullo schermo viene inoltre visualizzato il messaggio di perdita di comunicazione COM.Loss e il valore misurato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?