DOCA0157IT-09

Generazione del backup

Al termine della messa in servizio, si consiglia di eseguire un backup della configurazione, In questo modo si salvano le informazioni obbligatorie in caso di sostituzione del gateway PowerTag Link.

Se il backup non viene eseguito e il gateway PowerTag Link non funziona correttamente o non funziona e deve essere sostituito, tutti i sensori collegati al gateway PowerTag Link devono essere sostituiti o disassociati. Ciò provoca:

  • Costi aggiuntivi (per l'installazione dei sensori di sostituzione)

  • Arresto del quadro per accedere al sensore

Per generare il file di backup, seguire la procedura indicata:

Passo

Azione

1

Aprire la pagina Web di PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Manutenzione > Backup e ripristino.

4

Fare clic sul pulsante Backup per generare il file.

Risultato: il file di backup con nome backup.dat viene salvato automaticamente sul PC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?