DOCA0157IT-09

Data/Ora

Passaggio

Azione

1

Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Impostazioni > Generale > DATA/ORA.

Modalità manuale

La pagina DATA/ORA consente di impostare i parametri di data/ora e SNTP come indicato nella figura seguente:

NOTA: dopo aver spento i gateway, il gateway viene ripristinato a un valore predefinito di data e ora. Il valore di data e ora predefinito è 2000/1/1, 00:00:00.

È possibile ripristinare data e ora manualmente o automaticamente.

Per ripristinare la data e l'ora in modalità Manuale procedere come segue:

Passaggio

Azione

1

Selezionare Manuale.

2

Specificare la Data da impostare nel formato aaaa-mm-gg.

3

Specificare l'Ora nel formato hh:mm:ss.

4

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Per ripristinare la data e l'ora in modalità Automatica procedere come segue:

Passaggio

Azione

1

Selezionare Sincronizzazione di rete via SNTP/NTP per configurare automaticamente data e ora tramite SNTP/NTP.

Oppure

Selezionare Sincronizzazione di rete via Modbus TCP per configurare data e ora tramite Modbus TCP.

2

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Modalità SNTP

Il protocollo NTP (Network Time Protocol) è un protocollo di rete per la sincronizzazione degli orologi tra computer su reti dati a commutazione di pacchetto a latenza variabile,

Una versione meno complessa del protocollo NTP, che non richiede la memorizzazione degli stati per periodi di tempo prolungati, è il Simple Network Time Protocol, impiegato in dispositivi embedded e in applicazioni che non richiedono una grande precisione.

Quando si seleziona la configurazione automatica dell'ora e i server NTP sono configurati, il gateway PowerTag Link può comunicare con l'NTP e il server per sincronizzare l'ora.

Il gateway PowerTag Link supporta la sincronizzazione dell'ora con il server remoto tramite protocollo SNTP. Quando il protocollo SNTP è attivo, la sincronizzazione dell'ora da uno dei server dell'ora selezionati avviene a ogni intervallo configurato e supporta anche i servizi orari Modbus Get Date-Time (vedere Funzione 43-15: lettura di data e ora) e Set Date-Time (vedere Funzione 43-16: scrittura di data e ora). L'ora è configurata nel formato 24 ore.

Modo automatico con servizio SNTP

Il gateway PowerTag Link riceve data e ora dal server SNTP dopo ogni intervallo di interrogazione. Per configurare data e ora tramite i parametri SNTP/NTP, seguire la procedura indicata:

Passaggio

Azione

1

Digitare il valore di Intervallo di interrogazione in ore da 1 a 63. Il valore predefinito dell'intervallo di interrogazione è 1.

2

Selezionare Ottieni server SNTP/NTP automaticamente tramite DHCP/BOOTP per ottenere automaticamente l'indirizzo del server dai server SNTP o NTP.

3

Selezionare Manuale.

4

Digitare il nome o l'indirizzo IP del server primario in Server SNTP/NTP primario.

Il server primario può essere:

  • Indirizzo IPv4

  • Indirizzo IPv6

  • Nome di dominio

5

Digitare il nome o l'indirizzo IP del server secondario in Server SNTP/NTP secondario. Questo parametro è facoltativo.

6

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?