DOCA0157IT-09

Funzione 43-15: lettura di data e ora

Struttura dei messaggi Modbus di lettura di data e ora

Richiesta

Definizione

Numero di byte

Valore

Esempio

Numero server

1 byte

0x2F

47

Codice funzione

1 byte

0x2B

43

Codice sotto-funzione

1 byte

0x0F

15

Riservato

1 byte

0x00

Riservato

Risposta

Definizione

Numero di byte

Valore

Esempio

Numero server

1 byte

0x2F

47

Codice funzione

1 byte

0x2B

43

Codice sotto-funzione

1 byte

0x0F

15

Riservato

1 byte

0x00

Riservato

Data e ora(1)

Byte 1

Non usata

1 byte

0x00

Non usata

byte 2

Anno

1 byte

0x0A

Anno 2010

byte 3

Mese

1 byte

0x0B

Mese di novembre

byte 4

Giorno del mese

1 byte

0x02

Secondo giorno del mese

byte 5

Ora

1 byte

0x0E

Ore 14

byte 6

Minuto

1 byte

0x20

32 minuti

byte 7 e byte 8

Millisecondo

2 byte

0x0DAC

3,5 secondi

(1) Vedere DATETIME.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?