DOCA0157IT-09

Richiesta potenza attiva

Richiesta di potenza

Il gateway PowerTag Link/PowerTag Link HD fornisce:

  • Richiesta di potenza attiva totale calcolata su un intervallo di blocco scorrevole.

  • Massimo della richiesta di potenza attiva totale.

  • Data e ora in cui si verifica tale massimo.

Calcolo della richiesta di potenza

La richiesta di potenza viene calcolata tramite integrazione aritmetica del valore della potenza in un periodo di tempo (intervallo) diviso per la lunghezza dell'intervallo. Il risultato è equivalente all'energia accumulata durante l'intervallo divisa per la lunghezza dell'intervallo.

Calcolo dell'intervallo di richiesta di potenza

La richiesta di potenza viene calcolata su un intervallo di blocco scorrevole. Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Configurazione globale per impostare la durata dell'intervallo da 1 a 60 minuti. Il valore predefinito è 10 minuti.

Richiesta di potenza massima

La richiesta di potenza massima è il valore più alto calcolato dall'inizio della misurazione o dall'ultimo ripristino. Il gateway PowerTag Link/PowerTag Link HD registra (data e ora) quando si verifica la richiesta di potenza massima.

Il gateway PowerTag Link/PowerTag Link HD memorizza la richiesta di potenza massima e la data e l'ora associate.

Ripristino della richiesta di potenza massima

  1. Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Configurazione globale

  2. Fare clic su Ripristina tutte le domande max per ripristinare la richiesta di potenza massima.

Dopo aver effettuato il ripristino, sullo schermo viene visualizzato il messaggio seguente.

NOTA: la richiesta di potenza attiva è disponibile solo per i sensori PowerTag Energy con versione del firmware 003.000.386 o successive.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?