DOCA0157IT-09

Panoramica

La sostituzione del gateway non funzionante è una funzionalità che consente di scaricare la configurazione del gateway . Se il gateway si guasta, è possibile caricare la configurazione precedente salvata nel nuovo gateway.

AVVISO
POTENZIALE COMPROMISSIONE DI RISERVATEZZA, INTEGRITÀ E DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA
  • Codificare il file e proteggerlo con una password per garantire il mantenimento di integrità e confidenzialità del file di configurazione. La maggior parte dei programmi di compressione può eseguire tale operazione.
  • Salvare l'archivio crittografato in un'ubicazione sul PC o in una directory di rete dove sono applicati controlli di accesso per impedire l'accesso non autorizzato al file.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
NOTA: il file di configurazione generato dal gateway PowerTag Link contiene informazioni sensibili sulla sicurezza del gateway PowerTag Link.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?