DOCA0157IT-09

Blocco account utente

Un amministratore può configurare il blocco di un account sul gateway PowerTag Link. Questa funzionalità migliora la sicurezza del gateway bloccando l'accesso all'account per un particolare periodo di tempo, in caso di troppi tentativi di accesso non validi.

  • Tentativi di accesso max:

    • Valore predefinito: 3

    • Configurabile: sì (da 1 a 3)

  • Durata del blocco:

    • Valore predefinito: 60 secondi

    • Configurabile: sì (da 0 a 3600 secondi)

Il riavvio del gateway rimuove il blocco attivato dell'account.

La funzionalità di blocco dell'account è attivata per impostazione predefinita nel gateway PowerTag Link e non può essere disattivata dalla pagina Web. Per tentativo di accesso non riuscito si intende l'immissione di una password errata e non di un nome utente errato. Configurando una durata del blocco con il valore 0 si disattiva il meccanismo di blocco. Per attivare il blocco dell'account, deve essere configurato almeno 1 secondo.

Quando il tempo di blocco è impostato per una determinata durata, è possibile accedere solo allo scadere del periodo di blocco o dopo il riavvio del gateway PowerTag Link. Quando l'account viene bloccato, tutte le sessioni attive per tale utente vengono eliminate.

Quando un utente è bloccato, non sarà possibile recuperare la password/Password dimenticata. L'utente deve attendere il termine del periodo di blocco o riavviare il gateway.

Per modificare i parametri, seguire la procedura:

Passo

Azione

1

Aprire la pagina Web di PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Impostazioni > Gestione utente > Politica dell'utente.

4

Immettere il numero massimo di tentativi di accesso errati.

5

Specificare la durata del periodo di blocco account.

6

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?