DOCA0157IT-09

Monitoraggio dello stato e controllo del carico

Modulo I/O di controllo 230 V PowerTag

Il controllo del carico con loop di feedback può essere ottenuto con il modulo di controllo PowerTag IO 230 V (codice prodotto A9XMC1D3).

AVVERTIMENTO
AVVIO IMPREVISTO DEL FUNZIONAMENTO
Utilizzare solo il modulo di controllo PowerTag IO 230 V (codice prodotto A9XMC1D3) e il modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V (codice prodotto A9XMC2D3) per controllare i carichi elettrici che è possibile lasciare in sicurezza senza sorveglianza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: non è possibile utilizzare l'ingresso del modulo di controllo IO PowerTag come ingresso indipendente dal circuito di controllo dell'uscita. Tale ingresso dipende dall'uscita ed è utilizzato come backloop.

Con questa soluzione, è possibile controllare con facilità da remoto un contraente (CT) o un relè a impulsi (TL) con o senza le informazioni di contatto del circuito di carico mediante l'ingresso associato.

Controllo uscita locale

Durante la fase di messa in servizio, stabilire se l'ordine di uscita deve essere un impulso (per relè a impulsi) o un ordine di mantenimento (contraente). Dopo aver messo in servizio il modulo di IO, il pulsante sul lato anteriore consente di cambiare lo stato del circuito di controllo uscita.

Messa in servizio e annullamento messa in servizio sono effettuati tramite le pagine Web.

NOTA: il pulsante non è attivo quando il LED è giallo o spento.

Il pulsante può anche essere utilizzato per annullare la messa in servizio in caso di perdita della comunicazione (>240 s)

Per mettere in servizio o annullare la messa in servizio del modulo di controllo IO 230 V PowerTag, vedere Messa in servizio del dispositivo wireless con le pagine Web o EcoStruxure Power Commission - Guida in linea.

Per configurare il modulo di controllo PowerTag IO 230 V, vedere la procedura seguente o EcoStruxure Power Commission - Guida in linea.

Passaggio

Azione

1

Fare clic su Avvia ricerca per rilevare i dispositivi wireless connessi al gateway PowerTag Link.

Risultato: visualizza i dispositivi wireless rilevati e assegna l'indirizzo Modbus a ciascun dispositivo.

2

Selezionare uno dei dispositivi wireless e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo wireless selezionato.

3

Immettere il Nome asset di un dispositivo wireless.

4

Immettere l'Etichetta di un dispositivo wireless

5

Immettere l'Utilizzo dall'elenco a discesa.

6

Immettere il Tipo di configurazione dall'elenco a discesa.

7

Immettere il tipo di Contatto di uscita dall'elenco a discesa.

8

Selezionare la casella Loop di feedback, se necessario.

9

Immettere il tipo di Contatto loop di feedback dall'elenco a discesa.

10

Se necessario, attivare il Controllo locale selezionando la casella associata.

11

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?