DOCA0157IT-09

Diagnostica di comunicazione

Ethernet

Passaggio

Azione

1

Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Diagnostica > Comunicazione > Ethernet.

La pagina Ethernet visualizza le statistiche globale e di porta della rete Ethernet.

 

Nome della funzione

Descrizione

Statistiche Ethernet globali

Frame ricevuti OK

Visualizza il numero di frame ricevuti da tutte le porte Ethernet.

Frame trasmessi OK

Visualizza il numero di frame trasmessi da tutte le porte Ethernet.

Errori di ricezione

Visualizza il numero di errori durante il ricevimento dei frame.

Statistiche porta Ethernet

Velocità di connessione

Visualizza la velocità di connessione sulla porta Ethernet.

Modo duplex

Visualizza la modalità di comunicazione della porta Ethernet. Può essere half duplex o full duplex.

Fare clic su Ripristina per cancellare i contatori di frame Ethernet.

Servizi di rete IP

Passaggio

Azione

1

Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Diagnostica > Comunicazione > Servizi di rete IP.

 

Nome della funzione

Descrizione

Porta TCP Modbus

Statistiche porta

Visualizza lo stato corrente della porta Modbus/TCP.

Connessioni TCP aperte

Visualizza il numero di connessioni Modbus/TCP stabilite.

Messaggi ricevuti

Visualizza il contatore dei messaggi Modbus/TCP ricevuti.

Messaggi trasmessi

Visualizza il contatore dei messaggi Modbus/TCP trasmessi.

Connessioni su porta TCP Modbus

Visualizza le statistiche delle connessioni Modbus/TCP aperte.

Fare clic su Ripristina per azzerare il contatore Modbus/TCP.

Indicatori di qualità della rete wireless

Passaggio

Azione

1

Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Diagnostica > Comunicazione > Indicatori di qualità della rete wireless.

La pagina Indicatori di qualità della rete wireless visualizza informazioni sulla qualità della rete wireless come LQI (Link Quality Indicator), RSSI (Received Signal Strength Indicator) e PER (Packet Error Rate).

Parametro

Descrizione

Indirizzo Modbus

Visualizza l'indirizzo Modbus del dispositivo wireless.

Nome asset

Visualizza il nome dell'asset definito dall'utente del dispositivo wireless.

Utilizzo

Visualizza l'utenza definita dall'utente del dispositivo wireless.

Prodotto

Visualizza il tipo di sensore wireless.

LQI

Visualizza la misurazione della potenza e/o della qualità dei frame ricevuti.

I valori seguenti di LQI indicano la qualità dei frame ricevuti:

  • Il valore da 0 a 29 indica che la comunicazione RF non è soddisfacente. In questo caso, verificare che siano rispettate le regole di installazione. È inoltre possibile cambiare l'ubicazione del gateway PowerTag Link all'interno del pannello in modo da avvicinarlo al dispositivo wireless.

  • I valori da 29 a 59 indicano che la comunicazione RF è nella media. In questo caso, osservare il valore RSSI per accettare o meno il livello di qualità. Se RSSI è oltre il limite, considerare accettabile il valore di LQI.

  • Un valore superiore a 59 indica che la comunicazione RF è OK.

NOTA: Si consiglia di utilizzare questo indicatore come indicatore principale di accettazione.

Qualità radio

Visualizza la qualità dei frame. Il valore LQI maggiore di 59 è indicato con luce verde, il valore LQI minore di 29 è indicato con luce rossa. Il valore di LQI compreso tra 30 e 59 è indicato con luce arancione.

RSSI

Visualizza il livello di potenza del segnale wireless tra il gateway PowerTag Link e il dispositivo wireless.

  • Buono: 0...-65 dbm

  • Medio: -65...-75 dbm

  • Insufficiente (con rischio di interruzione): < -75 dbm

PER

Visualizza il rapporto di pacchetti che non raggiungono una destinazione sul numero totale previsto di pacchetti ed è espresso come percentuale. Per il gateway PowerTag Link, il rapporto viene calcolato su una finestra fissa di cinque minuti.

Servizio e-mail

Passaggio

Azione

1

Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Diagnostica > Comunicazione > Servizio e-mail.

La pagina Servizio e-mail visualizza informazioni come il numero di e-mail inviate e non inviate. Questa pagina visualizza inoltre il numero di errori, se presenti, degli errori di connessione, di autenticazione, interni e di invio come mostrato nella figura seguente:

Parametro

Descrizione

E-mail inviate correttamente

Visualizza il numero di e-mail inviate correttamente.

E-mail non inviate

Visualizza il numero totale di e-mail non inviate ai destinatari.

Errori di connessione

Visualizza il numero totale di errori di connessione se una connessione viene persa durante una consegna e-mail.

Errori di autenticazione

Visualizza il numero totale di errori di autenticazione.

Errori interni

Visualizza il numero totale di errori interni durante il servizio e-mail.

Errori di invio

Visualizza il numero totale di errori di invio.

Fare clic su Ripristina per azzerare il contatore E-mail.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?