DOCA0157IT-09

Caratteristiche

Valore nominale interruttore

Indirizzo

Registro

N.

RW

X

Unità

Tipo

Portata

Valore non valido

Backup

Codice funzione

Dispositivi applicabili

Descrizione

0x1388

5001

1

R

ND

A

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

2DI

Valore nominale interruttore del 1st dispositivo

0x1389

5002

1

R

ND

A

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

2DI

Valore nominale interruttore del 2nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x13EB

5100

1

R

ND

A

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

2DI

Valore nominale interruttore del 100th dispositivo

Segno del fattore di potenza

Indirizzo

Registro

N.

RW

X

Unità

Tipo

Portata

Valore non valido

Backup

Codice funzione

Dispositivi applicabili

Descrizione

0x13EC

5101

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

R

Convenzione segno del fattore di potenza del 1st dispositivo

0x13ED

5102

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

R

Convenzione segno del fattore di potenza del 2nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x144F

5200

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

R

Convenzione segno del fattore di potenza del 100th dispositivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?