DOCA0157IT-09

Identificazione dispositivi wireless

Dispositivi wireless configurati – 100 dispositivi

Indirizzo

Registro

N.

RW

X

Unità

Tipo

Portata

Valore non valido

Backup

Codice funzione

Dispositivi applicabili

Descrizione

0x012C

301

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Indirizzo server Modbus virtuale del 1st nodo wireless (1–245)

0x012D

302

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Indirizzo server Modbus virtuale del 2nd nodo wireless (1–245)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x018F

400

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Indirizzo server Modbus virtuale del 100th nodo wireless (1–245)

0x0190

401

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

ID prodotto del 1st dispositivo 

0x0191

402

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

ID prodotto del 2nd dispositivo 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x01F3

500

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

ID prodotto del 100th dispositivo 

Metadati dispositivo wireless

Indirizzo

Registro

N

RW

X

Unità

Tipo

Portata

Valore non valido

Backup

Codice funzione

Dispositivi applicabili

Descrizione

0x01F4

501

2

R

ND

ND

UINT32

ND

0xFFFFFFFF

Y

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Contatore configurazione.

Incrementato a ogni modifica dei dati di configurazione su almeno uno dei dispositivi virtuali

0x01F6

503

10

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Nome asset (max 20 caratteri) assegnato dall'utente al 1st dispositivo. Il nome deve essere scritto da MSB a LSB.

0x0200

513

10

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Nome asset (max 20 caratteri) assegnato dall'utente al 2nd dispositivo. Il nome deve essere scritto da MSB a LSB.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

4x05D0

1493

10

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Nome asset (max 20 caratteri) assegnato dall'utente al 100th dispositivo. Il nome deve essere scritto da MSB a LSB.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?