DOCA0157IT-09

Connessione Ethernet

Il gateway PowerTag Link contiene un server Web integrato. Il server Web consente di impostare i parametri Ethernet o di visualizzare i dispositivi wireless configurati con il software EcoStruxure Power Commission o con le pagine Web.

Passaggio

Azione

1

Scollegare il PC da tutte le azioni.

2

Collegare un cavo diritto Ethernet al PC e alla porta Ethernet sul gateway PowerTag Link.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?