DOCA0157IT-09

Procedura di configurazione dei sensori HeatTag con la pagina Web

Passaggio

Azione

1

Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless abbinati. Per ulteriori informazioni sull'individuazione dei dispositivi wireless, vedere Principio di abbinamento.

Risultato: viene visualizzato un elenco di dispositivi abbinati.

2

Selezionare il sensore di energia HeatTag richiesto e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo wireless selezionato.

Risultato: vengono visualizzati i parametri del sensore HeatTag.

3

Immettere l'Indirizzo Modbus.

4

Immettere il Nome asset del dispositivo wireless.

5

Immettere l'Etichetta del dispositivo wireless.

6

Selezionare l'Apparecchiatura per definire in quale ambiente è montato il sensore HeatTag.

7

Selezionare la Posizione sensore per scegliere in quale posizione è montato il sensore HeatTag.

8

Immettere l'Id vano per definire in quale vano è installato il sensore HeatTag.

NOTA: Il valore di Id vano è compreso tra 1 e 20.

9

Selezionare il Tipo vano per definire la configurazione del vano.

NOTA: Le opzioni visualizzate per Tipo vano dipendono dalla posizione del sensore selezionata.

10

Immettere l'Id cassetto per definire in quale cassetto è installato il sensore HeatTag.

NOTA: Questa opzione è disponibile solo se la Posizione sensore è selezionata come Cassetto BT. Il valore di Id cassetto è compreso tra 1 e 10.

11

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: le impostazioni precedenti sono disponibili solo per il Quadro BT.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?