DOCA0157IT-09

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless con le pagine Web

Passaggio

Azione

1

Aprire un editor di testo e creare un file .csv contenente il RF-id dei dispositivi wireless da abbinare al gateway. Gli indirizzi Modbus verranno assegnati ai dispositivi wireless in base all'ordine del rispettivo RF-id nel file.

Ad esempio, come illustrato nella schermata seguente:

  • L'indirizzo Modbus 1 verrà assegnato al dispositivo wireless con RF-id = E2079424

  • L'indirizzo Modbus 2 verrà assegnato al dispositivo wireless con RF-id = E2079439 e così via

2

Accedere alla pagina Web. Vedere Accesso alle pagine Web.

3

Selezionare Impostazioni > Comunicazione > Configurazione della rete senza fili.

4

Se specificato nel piano di radiofrequenza, scegliere il corretto canale di comunicazione nella scheda Comunicazione.

5

Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless > Scansione selettiva di dispositivi wireless.

6

Fare clic su Importa per importare il file .csv.

Risultato: viene visualizzato un messaggio di conferma.

7

Eseguire una ricerca nell'ambiente per individuare l'elenco importato di dispositivi wireless.

Per ulteriori informazioni sull'individuazione dei dispositivi wireless, vedere Principio di abbinamento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?