DOCA0157IT-09

Diagnostica generale

Data/Ora

Passaggio

Azione

1

Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Diagnostica > Generale > Data/Ora.

La pagina Data/Ora visualizza le informazioni seguenti:

Parametri

Descrizione

Data/Ora

Data

Visualizza la data corrente nel formato AAAA-MM-GG.

Tempo

Visualizza l'ora corrente nel fuso orario locale nel formato hh:mm:ss.

Tempo di attività

Visualizza il tempo trascorso dall'ultimo riavvio del dispositivo.

Ultima data/ora di sincronizzazione

Ultima sincronizzazione

Visualizza quando è avvenuta l'ultima sincronizzazione

Ultima sorgente tempo di sincronizzazione

Visualizza la sorgente oraria dell'ultima sincronizzazione.

Ultima data sincronizzata

Visualizza la data dell'ultima sincronizzazione nel formato AAAA-MM-GG.

Ultima ora sincronizzata

Visualizza l'ora dell'ultima sincronizzazione nel formato hh:mm:ss.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?