DOCA0157IT-09

Filtri Modbus TCP/IP

I filtri Modbus TCP/IP sono una funzionalità di sicurezza che elenca gli indirizzi IP che possono essere accettati dal gateway. Questa funzione viene utilizzata solo con la modalità di indirizzamento statico Ethernet. Questa pagina permette di configurare l'indirizzo IP per abilitare l'accesso in scrittura.

Passaggio

Azione

1

Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Filtro TCP/IP Modbus.

Per configurare l'indirizzo IP in modo da abilitare l'accesso in scrittura, procedere come segue:

Passaggio

Azione

1

Selezionare la casella di controllo Abilita filtri Modbus TCP/IP.

2

Fare clic su Aggiungi eccezione per aggiungere l'indirizzo IP e il livello di accesso. È possibile aggiungere al massimo 10 indirizzi IP. L'indirizzo IP aggiunto ha accesso in scrittura.

3

Digitare l'indirizzo IP nell'area Indirizzo IP/Intervallo e selezionare il Livello di accesso per l'indirizzo IP immesso.

4

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: È possibile modificare solo l'intervallo globale di indirizzi IP, ma non è possibile eliminarlo. È possibile modificare ed eliminare le eccezioni aggiunte.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?