DOCA0157IT-09

Servizi di rete IP

La pagina Servizi di rete permette di configurare i protocolli di rete e i servizi di scansione.

Passaggio

Azione

1

Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.

2

Accedere con nome utente e password.

3

Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Servizi di rete IP.

Il gateway PowerTag Link supporta HTTPS/HTTP, Modbus/TCP, DNS, SNTP e i servizi discovery.

Il valore predefinito del numero di porta HTTP è 80.

Per configurare i parametri HTTPS, procedere come segue:

Passaggio

Azione

1

Selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare il servizio HTTPS. Per impostazione predefinita la casella di controllo Abilita è selezionata.

2

Visualizzare il numero di porta di HTTPS. Il valore predefinito è 443.

3

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: la disattivazione della modalità HTTPS costituisce un rischio a fronte delle migliori pratiche di sicurezza informatica. I nuovi valori della porta HTTP/HTTPS devono essere definiti in base alle raccomandazioni della IANA (Internet Assigned Numbers Authority). La mancata osservanza di questa raccomandazione può provocare la disconnessione della pagina Web, risolvibile solo con una procedura di reset di livello 2 per ripristinare le impostazioni predefinite del gateway PowerTag Link.

Per configurare i parametri Modbus/TCP procedere come segue:

Passaggio

Azione

1

Selezionare la casella Abilita per abilitare il servizio Modbus/TCP. Per impostazione predefinita la casella di controllo Abilita è selezionata.

2

Visualizzare il numero di porta della rete Modbus/TCP. Il valore predefinito è 502.

3

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Per configurare i servizi discovery, procedere come segue:

Passaggio

Azione

1

Selezionare la casella Abilita per abilitare il servizio discovery. Per impostazione predefinita la casella di controllo Abilita è selezionata.

2

Selezionare la casella di controllo Modo silenzioso. Per impostazione predefinita, la casella di controllo Modo silenzioso è selezionata.

3

Visualizzare il numero di porta della rete discovery. Il valore predefinito è 5357.

4

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Visualizzare il valore della porta della rete DNS e SNTP. Il valore predefinito del numero di porta è 53 e 123 rispettivamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?