DOCA0157IT-09

Contatore tempo di funzionamento del carico

Questo allarme indica che il contatore del tempo di funzionamento del carico ha raggiunto il valore di soglia configurato. Il tempo viene preso in considerazione solo quando la corrente ha superato il valore di soglia per un minuto. L'allarme può essere impostato con le condizioni seguenti:

  • Maggiore di: l'allarme viene attivato quando il valore del Contatore del tempo di funzionamento del carico supera il valore di soglia configurato.

  • Ogni: l'allarme viene attivato ogni volta che il valore del Contatore del tempo di funzionamento del carico raggiunge il tempo configurato nel valore di soglia.

    Quando viene attivato un allarme, il gestore del sistema riceve la notifica e-mail e mette in servizio il circuito dell'allarme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?