DOCA0157IT-09

Registri Modbus di sistema PowerTag

Descrizione

Il gateway PowerTag Link assegna un indirizzo Modbus a ciascuno dei dispositivi wireless abbinati. L'indirizzo Modbus dei dispositivi wireless è compreso tra 1 e 247.

L'indirizzo Modbus di un dispositivo wireless può essere modificato sulle pagine Web con i parametri del dispositivo wireless (vedere Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web).

Le sezioni seguenti elencano i registri Modbus applicabili ai dispositivi abbinati wireless.

Per leggere un valore da un particolare dispositivo wireless, il sistema di supervisione utilizza l'indirizzo Modbus del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?