DOCA0157IT-09

Gateway PowerTag Link

Funzione del gateway PowerTag Link come concentratore

I dispositivi di comunicazione wireless forniscono una soluzione di monitoraggio e misurazione compatta e ad alta densità con elevata quantità di dati precisi per sistemi di edifici (con possibilità di inviare i dati di energia, potenza, corrente, tensione, temperatura e fattore di potenza al gateway PowerTag Link).

Descrizione

A
Connettore alimentazione 110-230 Vca
B
Indirizzo IPv4 predefinito
C
Indicatori di stato di comunicazione
  • LED di stato

  • LED LK/10-100/ACT

  • LED Wireless

D
Pulsante di reset
E
Connessione Ethernet RJ45

Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare PHA81113 Gateway PowerTag Link – Scheda di istruzioni.

LED di stato

Modalità operativa

LED di stato

Stato

Inizializzazione / Funzionamento

Luce verde: il gateway funziona normalmente.

Avvio

Luce verde e rossa alternata ogni secondo: avvio del gateway in corso.

Impostazioni di fabbrica

Luce arancione: il gateway

  • è in modalità DHCP client, oppure

  • il server DHCP non ha assegnato l'indirizzo IP

Reset (livello 1)

Verde lampeggiante: mentre si preme il pulsante di Reset tra 5 e 10 secondi, le impostazioni IP vengono riconfigurate in modalità DHCP.

Reset (livello 2)

Lampeggio in rosso (veloce, 2 lampeggiamenti/sec): mentre si preme il pulsante di Reset per più di 10 secondi, il LED smette di lampeggiare dopo il rilascio del pulsante di Reset. Non spegnere il gateway finché il LED non smette di lampeggiare in rosso per almeno 30 secondi, in quanto è ancora in corso il livello di reset 2.

Indirizzo IP doppio

Lampeggio in rosso (1 lampeggio al secondo): il gateway ha rilevato un indirizzo IP doppio. Controllare e cambiare l'indirizzo IP del gateway.

Degradato

Lampeggio in arancione: l'alimentazione del gateway è degradata.

Guasto

Luce rossa: il gateway non funziona.

LED LK/10-100/ACT

LED LK/10-100/ACT

Stato

Lampeggio in arancione: attività Ethernet a 10 Mbps

Verde lampeggiante: attività Ethernet a 100 Mbps

LED Wireless

Modalità operativa

LED Wireless

Stato

Inizializzazione

Luce arancione: Non configurata

Avvio

Lampeggio in arancione: ricerca di un dispositivo wireless

Funzionamento

Verde lampeggiante ogni cinque secondi: rete completata (funzionamento normale)

Degradato

Verde lampeggiante (1 lampeggio per 5 secondi): downgrade in modalità di avvio

Disabilitato

Luce spenta: wireless disattivato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?