DOCA0157IT-09

Panoramica

Il gateway PowerTag Link integra un certificato interno autofirmato compatibile con il certificato X.509v3 (come specificato in RFC 5280) per il supporto delle comunicazioni sicure con HTTPS. Tali certificati si basano su chiavi di crittografia a curve ellittiche (ECC, 256 bit). Il periodo di validità è di 365 giorni e viene rinnovato automaticamente dal gateway PowerTag Link prima della scadenza.

Il gateway PowerTag Link è in grado di utilizzare un certificato di prodotto fornito dall'utente finale (cliente). Il formato e il contenuto del certificato devono essere compatibili con la specifica di certificato generico. Se il certificato non viene importato nel prodotto da alcun utente, il gateway PowerTag Link utilizza il proprio certificato autofirmato interno.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?