DOCA0157IT-09

Abbinamento non selettivo dei dispositivi wireless con il software EcoStruxure Power Commission

Seguire i passi indicati nella tabella per mettere in funzione il gateway PowerTag Link con il software EcoStruxure Power Commission (vista classica):

Passo

Azione

1

Collegare il gateway PowerTag Link al PC.

2

Avviare il software EcoStruxure Power Commission.

3

Fare clic su Avviare il rilevamento del dispositivo nella schermata iniziale.

Risultato: Discover Device(s) mostra tutti i dispositivi connessi alla rete.

4

Selezionare il dispositivo dall'elenco e fare clic sul pulsante Trova dispositivo nell'angolo inferiore sinistro per continuare

Fare clic sul pulsante Aggiungi dispositivo nell'angolo inferiore sinistro per aggiungere il gateway PowerTag Link al nuovo progetto.

Completare i dettagli del progetto nelle schermate successive e terminare facendo clic sul pulsante Continua.

Risultato: Viene creato un nuovo progetto con il gateway PowerTag Link (vista Centralina / vista Comunicazione).

5

Fare clic sul pulsante Collega a dispositivo per collegare. Dopo aver stabilito la connessione, selezionare l'opzione Configura.

Risultato: Viene visualizzata la schermata di rilevamento dei dispositivi wireless.

6

Fare clic su Cerca per cercare i dispositivi wireless.

Risultato: Vengono visualizzati i dispositivi wireless rilevati.

7

Fare clic su Localizza per trovare il dispositivo wireless in un pannello elettrico.

Risultato: Viene visualizzata la finestra di dialogo Locate Wireless Device (trova dispositivo wireless) e il dispositivo wireless associato sul quadro elettrico lampeggia continuamente in verde.

8

Fare clic su ARRESTA LAMPEGGIO per interrompere il lampeggio del dispositivo dopo l'identificazione.

9

Fare clic sull'icona della freccia giù.

Risultato: Viene visualizzata la pagina dei parametri di configurazione.

10

Immettere l'etichetta per il dispositivo wireless.

11

Immettere il nome dell'asset (nome del carico) dove è posizionato nell'edificio, nel campo Nome asset.

12

Selezionare l'utilizzo del carico dall'elenco Utilizzo.

13

Selezionare il valore dell'interruttore dall'elenco Associa classificazione interruttore (A) per calcolare la percentuale dei carichi.

14

Selezionare la sequenza di fase corrispondente alla sequenza fisica cablata nel pannello dall'elenco Sequenza di fase.

15

Il carico funziona quando la potenza è >= (W) (kWh) spostando il cursore a sinistra o destra.

16

Scaricare le informazioni compilate e di abbinamento PowerTag nel gateway PowerTag Link facendo clic sul pulsante Scrivi nel dispositivo.

Risultato: Al termine viene visualizzato il messaggio write to device successful.

17

Salvare le impostazioni del gateway PowerTag Link nel progetto facendo clic sul pulsante Scrivi nel Progetto.

Risultato: Al termine viene visualizzato il messaggio write to project successful (scrittura nel processo eseguita con successo).

NOTA:
  • Nel software EcoStruxure Power Commission, qualsiasi gateway come il gateway PowerTag Link viene definito Dispositivo.

  • Per impostazione predefinita, il protocollo TCP Modbus è abilitato nel gateway PowerTag Link per offrire la possibilità di connettersi con il software EcoStruxure Power Commission. Tuttavia, se si verificano problemi di connessione al software, verificare che il protocollo TCP Modbus sia abilitato utilizzando le pagine web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?